Operator Library: Hardware Platform
TriggerIn 오퍼레이터는 microEnable의 디지털 출력에 대한 인터페이스를 제공합니다. Pin_ID 파라미터를 사용하여 디지털 출력을 선택합니다.
각 출력은 한 번만 사용할 수 있습니다. 따라서 선택한 출력은 이 오퍼레이터에서만 단독으로 사용되어야 하며, TriggerOut 타입의 디바이스 리소스가 하나 사용됩니다. 디바이스 리소스의 전체 목록은 Device Resources에서 확인하십시오.
디지털 출력과 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 하드웨어 매뉴얼을 참조하십시오.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
TriggerOut 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress용 영역 스캔 트리거가 제공됩니다. 외부 소스, 내부 주파수 생성기 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 트리거 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성을 위해 외부 소스, 내부 주파수 생성기 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.

이전